This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:gmake:***无规则为 IQmath.lib 生成目标

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250112/tms320f2812-gmake-no-rule-to-make-target-for-iqmath-lib

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在尝试将客户的旧 CCS3.1项目迁移到 CCS12中,编译过程中出现了一些新的错误,包括以下错误:  

**** Build of configuration Release for project Monodouble ****

"C:\\TI\\CCS1240\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 16 all -O 
 
gmake: *** No rule to make target 'C:/TI/Workspace_v12/GAK_Projects/tidcs/c28/IQmath/cppIQmath/lib/IQmath.lib', needed by 'all'.
gmake: Target 'all' not remade because of errors.

**** Build Finished ****

我 在这里读到过 、我可能是因为缺少 cmd 文件。 但是、我在 C2000Ware 或其他地方找不到适用于我的器件(F2812)的任何 header_BIOS 文件、这可能是因为它是较旧的器件。

如何解决此问题?

提前感谢、

此致、

阿德里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿德里安

    观察该错误、似乎需要将 IQMath.lib 添加到项目中。  

    请添加并重试。

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    验证后、指向 IQMathlib 的链接指向错误的位置。  

    谢谢。