This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:根据 GUI 编写器和 F28388D 上的 Ethernet_ex2_phy_loopback 构建 GUI

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249773/tms320f28388d-build-gui-from-gui-composer-and-ethernet_ex2_phy_loopback-on-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

大家好!

我是否可以实施 ethernet_ex2_phy_loopback 示例并从 GUI 编写器开发 GUI? 我将遵循与使用 GUI Composer 完成的相同的 LED 闪烁示例。  如果是这样、我想知道如何获取 LED blinky_graph 示例中使用的".out"文件。 看到我的屏幕截图。 对于  ethernet_ex2_phy_loopback 示例、我是否有类似的".out"文件? 我怎样才能得到它?

      

谢谢!

赫克托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!


    您能否为此项目使用 SysConfig? 该器件的 C2000Ware driverlib 文件夹中提供了以太网示例和 LED 闪烁示例! 它还能够使用易于使用、可根据您的喜好进行配置的 GUI、非常快速地为您生成代码。 例如、我们推荐使用 SysConfig 方法。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince,

    我已经把它弄明白了。 当你构建项目时、".out"文件出现、并且在文件路径之后、我能够找到它。 展望未来、我将探索 SysConfig。  

    此致、

    赫克托尔