This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 C2prog 对 F2800137进行编程的问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245666/tms320f28388d-issue-of-programming-f2800137-with-c2prog

器件型号:TMS320F28388D

您好、专家:

我有 使用 C2prog 对 F28388进行编程的问题、C2prog 版本为 v2.05。当我双击"program"按钮时、将显示一个错误对话框,如下所示。

CCS 版本为12.1.0、 设置如下:

可以 通过仿真器成功地对.out 文件进行编程。

谢谢你。 我希望收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2Prog 将仅对闪存进行编程。

    二进制文件包含位于地址0xC010处的程序数据、该地址是 RAM 位置。

    请仔细检查您的链接器命令文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    在结束此帖子时、我假设您的问题已得到解答。

    如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢。此致、
    瓦姆西