This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:闪存 API 1.54、闪存浮点阵列

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246702/tms320f28379d-flash-api-1-54-flash-float-array

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我要将一个浮点数组写入闪存区域。 但 Fapi_issueProgrammingCommand 不接受浮点值。 如何将浮点值存储在闪存中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪存 API 用于将二进制数据编程到闪存中。  您可以使用浮点到二进制(十六进制)转换器并将该数据提供给闪存 API。    

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我即将关闭此帖子、假设问题已得到解答。  如果您还有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢。此致、

    瓦姆西