Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、我有新的 F28386S MCU、并通过14引脚 JTAG 设计了一个用于它和所有程序的分接板。 我在汇编器中编写代码、一切都运行良好。 CCS 版本9将我的代码下载至闪存存储器、然后我用绿色三角形按钮来运行我的代码。 当我关闭 MCU 电源然后再加电时、我的代码不会运行。 我阅读了技术参考手册中的内容、即必须设置引导引脚和 OTP、这样我就完成了。 GPIO 72和 GPIO 84现在具有4.7K 的上拉电阻器。 这2个 GPIO 现在在启动时很高=从闪存引导。 那么、我执行了该操作、但仍然无法从闪存引导。
我的问题是、如何将 OTP 设置为从闪存引导。 我不打算在将来更改此设置以从其他外部器件引导、因此可以选择从闪存引导。 我还知道、该寄存器是一次性编程寄存器、可以从闪存无限期引导。
任何帮助都将非常感谢,我的意思也是这样。
感谢大家、希望很快收到您的反馈。
皮特