This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:在独立模式下无法从闪存正确运行、但在连接了调试器时运行正常

Guru**** 2601985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250594/tms320f280025c-not-proper-running-from-flash-in-standalone-mode-but-it-works-fine-when-debugger-is-connected

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

您好;

我在使用 TMS320F280025C (64引脚)微控制器的定制电路板时遇到了问题。

当调试器被连接时、程序运行正常、但是在 闪存独立模式 中显示与调试器模式中最后所做更改一样的 PWM 波形。   相移角中给出的 ADC 变量的 PWM 波形无变化。

我正在使用  C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28002x\examples\pinmux 中提供的 empty_sysconfig _64qfp 工程。

在这个项目中、您只给出了 RAM/CLB 选项。 另请提供闪存选项。

请建议如何  

在独立模式下无法从闪存正确运行、但在连接了调试器时运行正常

此致

阿热特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    对延迟回复深表歉意。 由于 E2E 维护、我必须在下星期一回复。

    此致、

    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我已经解决了这个问题、中断 调用错误。

    此致