This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:eQEP 数据表澄清/不一致

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249928/tms320f280025c-eqep-datasheet-clarification-inconsistency

器件型号:TMS320F280025C

我正在尝试将一些信号垂直到0025上的 QEP 中。  计划是使用输入 x 条和 eepwn XBar 将信号传递到外设、但我注意到 TRM 中存在差异。

spruin7b 第2135页介绍了 QEP 的源选择选项。  其中的一些选项包括 PWMXBAR.1 - PWMXBAR.7。

但在所有 XBAR 文档中、ePWM 交叉开关标记为 TRIPx。  还有8个 EPWM 交叉开关通道、而只有7个似乎连接到 QEP。

假设这是一项疏忽、是否正确?需要更新寄存器说明以匹配 EPWM Xbar 通道的命名?  映射是什么?  由于一个未连接、我不能假设在映射中是直的1:1。

谢谢!

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trey、您好!  

    我正在和我们的 ePWM XBAR 专家核实这一信息。 根据数据表、只有 EPWMXBAR 1-7可用作 eQEP 的输入(请参阅 TRM 中的表20-1)、因为该寄存器不足以在16位寄存器中配置一个额外的。 总共有八个 EPWMXBAR、表示为 EPWMXBAR 1-8。 其他外设、例如 FSI、可以访问全部八个 EPWMXBAR。  

    TRIPx 与 EPWMXBARy 之间应该有一个1-1的匹配项、不包括 EPWMXBAR8。 我会告诉您 ePWM 专家说了什么、但我会将 TRIP4对应于 EPWMXBAR1、TRIP5对应于 EPWMXBAR2等。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您为我检查这一点。  等待您的回复。

    此处的潜在问题似乎是 C2k 以及可能是 TI 其他总线的常见问题。  我个人曾多次卷入这一问题。  外设由不同的人员拥有、这里单独介绍了 TRM 部分。   我相信大多数寄存器说明也来自设计。  最后、由于有如此多的"源"聚集在一起、这为文档中的这些 boo boos 创造了很大的潜力。

    TI 如何解决此问题? 我不确定、但我知道这样的错误会减损客户体验。

    此致!

    Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trey、您好!

    我刚刚确认此错误已归档、应在下一版本的 TRM 中进行更新。  

    EPWMXBARx 与 TRIPx 的匹配如下:  

    EPWMXBAR1 = TRIP4

    EPWMXBAR2 = TRIP5

    EPWMXBAR3 = TRIP7

    EPWMXBAR4 = TRIP8

    EPWMXBAR5 = TRIP9

    EPWMXBAR6 = TRIP10

    EPWMXBAR7 = TRIP11

    EPWMXBAR8 = TRIP12

    因此在 eQEP 上、您根本没有从 EPWM XBAR 访问 TRIP12的权限。  

    至于我们 计划如何缓解这种情况,我们实际上已经实施了通用预测,从单一来源填充所有这些类型的 TRM 表格和信息,以便我们能够缓解此类问题。 如果您有任何其他问题、敬请告知!


    此致、

    彼得  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您回来提供这些信息。

    也很高兴听到内部正在进行准备,以防止这些不匹配在文档中!  继续保持好的工作 C2k 团队!!

    此致!

    Trey