This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:UL1998支持

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250519/tms320f280039-ul1998-support

器件型号:TMS320F280039

您好!

客户需要实现 UL1998、F28003x 系列是否支持 UL1998? 是否为客户提供了任何文档提及或建议?

此外、我需要从何处获取 F28003x 安全手册? 我在产品主页上找不到。 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    F28003x 安全手册尚未公开、但计划在未来几个月内发布。 如果您可以向我们发送客户详细信息的电子邮件,我们可以向您发送申请链接,以获取测试版的访问权限。  平均时间内的一个选项是您可以查看 F2838x 功能安全手册(https://www.ti.com/lit/pdf/sffs022)、因为它几乎是 F28003x 文档的超集。  

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Allison:

    [报价 userid="486218" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250519/tms320f280039-ul1998-support 客户需要实现 UL1998、F28003x 系列是否支持 UL1998? 是否为客户提供了任何文档提及或建议?

    感谢您的答复、您能帮忙检查这个问题吗?

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    是的、F28003x 能够支持 UL1998。 该器件本身未经认证、但通过在该器件上设置的安全特性、客户将能够满足 UL1998要求。 功能 安全手册应能够提供指导、帮助客户满足标准要求。  

    此致、

    艾里森