This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28066:闪存 API 和软件升级

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250742/tms320f28066-flash-api-and-software-upgrade

器件型号:TMS320F28066

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

现在我想升级引导加载程序中的引导加载程序本身、或者升级应用中的应用程序。 我已经将用于升级到 RAM 的代码移动到运行、应该是正确的、请帮助分析、这会是什么问题? 谢谢!

我添加到代码 2806x_BootROM_API_TABLE_Symbols_fpu32.lib (符号库)、在此模式下、无需将擦除、编程、验证和其他库函数移动到 RAM。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此器件、闪存 API 嵌入在引导 ROM 本身中、因此无需从主机传输 API 并将其复制到 RAM。 无论要升级引导加载程序还是应用程序、过程都是相同的。