This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D,无法对其进行调试

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250214/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-not-able-to-debug-it

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!
我们将使用这个 TMDSCNCD28379D 控制卡。 我们能够连接并刷写代码。
但我们面临的问题是、我们在刷写之后无法调试项目代码、此外我们还收到了
Code Composer Studio 控制台中的"Resource variant"消息。 我们已尝试调试随附的示例代码、
执行得很好、而且我们还能够调试。 我已在控制台中和
配置我们要使用的控制卡。

请在控制台上找到消息图像。

请帮助我们摆脱这个问题。  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您被困在 ITRAP (非法指令)等待点。  

    您能否尝试重新刷新代码并逐步执行它?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    我们已经尝试了很多时间重新刷写,我也尝试了一个断点,以找到它正在移动的位置,但代码甚至不会进入主代码的第一行.

    当我们点击"运行"时、它会立即转到 ITRAP 的 位置。

    请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    如果您使用"Step Into"按钮、您会立即转至 ITRAP 位置? 我需要就此问题与另一位专家联系。

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikas:

    当您执行"Assembly Step Into"选项时、它是否仍然立即跳转到 ITRAP、或者它是否能够单步执行反汇编代码? (确保具有此反汇编视图)。 此外、您说过您共享了控制台上得到的消息、但您能否显示 CCS 具有的实际"Console"窗口? 它应该包含有关连接到目标器件等的消息。 请确保同时显示"Debug"窗口、因为这将显示目标连接以及可能存在的任何问题。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我尝试了汇编调试,但仍然它不会去下一个指令,直接跳到 ITRAP。  请找到汇编调试和控制台窗口的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikas:

    您是否尝试过测试 C2000Ware 中提供的示例工程? 如果这样可行、但此示例不可行、请尝试找出程序中的任何差异(查看链接器命令文件、映射文件以及工程编译的控制台输出中的任何差异)。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

          我们将此代码用于 LQFP 封装且它在此封装中运行良好、是否存在与 BGA 封装有关的任何问题或特殊设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用另一个 无法正确运行程序的 controlCARD (BGA)、其与您使用的软件包相同。 如果两个 BGA controlCARD 都不起作用、我将试着让另一位专家知道原因、但如果这只是一个 controlCARD 发生的独特之 处、那么 controlCARD 可能会在某种程度上受到损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

          抱歉、我们只购买了一张 BGA 封装控制卡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     此代码用于 LQFP 封装,它在该封装中运行良好,BGA 封装是否存在任何问题或特殊设置?

    如果代码没有到达 main(),则可能是启动过程失败。 您在 controlCARD 上选择了什么引导模式?