This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02009:DF22控制环路参数

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241063/tidm-02009-df22-control-loop-parameters

器件型号:TIDM-02009
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000SFRA

您好!

我试着了解 DF22参数的计算方式、以及所用的交叉频率和增益裕度。

外部环路参数如下所示;

//
// Voltage loop control coefficients
//
#define PSFB_GV_DF22_B0   (0.0076029f * 600.0f)
#define PSFB_GV_DF22_B1   (-0.0133437f * 600.0f)
#define PSFB_GV_DF22_B2   (0.0058360f * 600.0f)
#define PSFB_GV_DF22_A1   (-1.6827997f)
#define PSFB_GV_DF22_A2   (0.6827997f)

1) 1)您能否 根据上述参数和设计提供获得补偿器交叉频率的公式

2) 2)您能否 根据上述参数和设计提供获得增益裕度和相位裕度的公式?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        有关设计详细信息、请参阅 TIDM-02000 (TIDM-02000参考设计| TI.com)。 这 是该模块的原始设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回族、

    该设计使用 SFRA 来验证控制环路。 我需要使用 DF22的 bo、b1、b2、a1和 a2各项的公式来计算交叉频率。

    TI 有一个名为 SLUA622的应用手册、但它具有 III 类。 我需要适用于 DF22的应用手册等公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokhan,很抱歉没有及时回应! 我检查了应用说明 SLUA622、相信它能为您提供您想要的最佳详细信息。 如果您对 SFRA 有任何其他问题、我很高兴向您介绍合适的专家。