This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:获取 URL 时出现 C2000WareUpdate.xml 错误

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250123/c2000ware-c2000wareupdate-xml-error-getting-url

器件型号:C2000WARE

尊敬的 TI:

由于 C2000Ware 安装在我的计算机上,我有时在早上启动我的 PC 后收到以下错误消息:

当手动尝试从 Windows 开始菜单启动"Update C2000Ware"时、我收到同样的错误、但程序无法启动。

它是否与代理设置或类似相关? 我可以在哪里设置这些参数?

此致、
马克·舒特滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    您正在使用哪个版本的 C2000Ware?

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我安装了 C2000Ware_4_03_00_00_setup.exe

    此致、
    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    您提到这种情况只会有时发生、并不总是发生。 如果您从 C2000Ware 安装目录中手动运行更新程序、其行为是怎样的?

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    就像我写在我的第一篇文章:

    当手动尝试从 Windows 开始菜单启动"Update C2000Ware"时、我收到同样的错误、但程序无法启动。

    此致、
    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、  

    我无法在我的 PC 上重现此问题、也不知道导致此问题的原因是什么。  更新程序实用程序访问服务器上的 xml 文件,并确定安装的版本是否为最新版本。  

    我是否有任何其他建议来确定此问题的原因、请告诉您。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许是代理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、  

    如果您认为代理可能是导致此问题的原因、则可以创建包含以下内容的"properties.ini"文件"  

    [代理]
    使能= 1
    服务器=
    端口=

    指定代理服务器和端口号并将其保存在与更新程序实用程序相同的目录中,然后尝试运行它。   

    此致

    西达尔特