This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:.cmd 错误

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250862/tms320f280039c-cmd-error

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

.cmd 中的此代码报告了错误:

EPwm1RegsFile :> EPWM1,type=NOINIT
EPwm2RegsFile :> EPWM2,type=NOINIT
EPwm3RegsFile :> EPWM3,type=NOINIT
EPwm4RegsFile :> EPWM4,type=NOINIT
EPwm5RegsFile :> EPWM5, type=NOINIT
EPwm6RegsFile :> EPWM6,type=NOINIT
EPwm7RegsFile :> EPWM7, type=NOINIT
EPwm8RegsFile :> EPWM8 , type=NOINIT

错误描述:

描述资源路径位置类型
gmake[1]:***[WZ80351V2-G5.OUT]错误2 WZ80351V2-G5 C/C++问题

描述资源路径位置类型
#10099-D 程序将无法放入可用内存中,或者该段包含的调用站点需要无法为该段生成 trampoline。 针对"EPwm8RegsFile"大小0x102 PAGE 1的对齐/分块运行放置失败。 可用内存范围:f28003x_headers_nonBIOS.cmd /WZ80351V2-G5/cmd line 207 C/C++ problem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享有关此问题的更多详细信息?  您正在使用哪个版本的 C2000Ware?  

    您是否从 C2000Ware 中包含的现有示例中获得此编译错误?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 c2000ware4.0。  这是我的客户构建和配置的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    客户是否更新了任何头文件 或链接器命令文件?   

    该错误表明 为   EPwm8RegsFile 分配的内存(EPWM8)不足。

    使用 C2000Ware 中提供的现有示例、我无法重现此问题。  

    您可以请求客户查看.map 文件以查看为  EPwm8RegsFile 分配的内存。  

    此致

    西达尔特