This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:ePWM 模块的一次性复制功能错误

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247742/tms320f280039-error-in-one-shot-copy-function-of-the-epwm-module

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

大家好、

当我使用 CCS12的 SysConfig 时、不能使用 ePWM 模块的一次性复制功能、点击后会报告错误、但几个月前、同一个项目(TI 的 TIDA-10062演示程序)可以使用复制功能。  此误差可能与什么有关?  

感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kailun:

    我刚刚使用复制 ePWM 配置验证了 ePWM 示例-如果 ePWM 名称如下所示正确则工作正常

    似乎没有针对 SysConfig 支持(初始化、但不是 main.sysconfig)正确配置参考设计。 我看到在此处复制了 adc_ex1_sysconfig。  

    首先、 选中基本选项并包含可在属性中找到的项目选项(右键单击项目)。 该路径可能会导致此类问题。 请分享一个片段。

    另外、能否说明您正在使用的 CCS 版本和 C2000wareDPSDK 版本? 可以验证更新到最新版本可能会有所帮助。

    此致、

    乌塔姆·雷德迪·派拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

    感谢您的答复。 我使用以下演示进行测试。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_03_01_00\c2000ware\driverlib\f28003x\examples\adc_ex1_soc_software

    CSS 配置如下:

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我知道了。"  

    这可能是由于安装不当造成的。 您能否从以下链接重新安装:

    1. C2000ware DPSDK (v4.04.00.00): https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK/4.04.00.00

    2. Code Composer Studio (V12.4.0): https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.4.0

    此致!

    乌塔姆·雷德迪·派拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    您能否提供您正在使用的.syscfg 文件?  您的问题是否已清除或仍能看到它?

    此致!
    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我是否可以知道问题是否得到解决?

    此致!

    乌塔姆·雷德迪·派拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

    很抱歉这么晚才回复。 问题在我重新安装文件后得到解决,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听到凯伦的声音很好。