This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:使用.S19进行编程

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1251958/tms320f2809-programmed-with-s19

器件型号:TMS320F2809

您好!

让客户询问是否 可以使用这些编程器使用.s19文件对 TMS320F2809进行编程:

TMDSEMU200-U —XDS200 USB 调试探针
TMDSEMU560V2STM-U —XDS560 软件 v2系统跟踪 USB 调试探针
TMDSEMU560V2STM-UE - XDS560v2系统跟踪 USB 和以太网调试探针

对于此产品、这是可能的文件格式吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些调试探针应该没有问题、但我需要检查.S19文件。 客户从何处获得.s19文件?

    此致、

    本·科利尔