This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 TI Delfino F28379D LaunchPad 的 ADC 信号正弦问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249539/launchxl-f28379d-sinusoidal-issue-of-adc-signals-using-ti-delfino-f28379d-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
您好!
我正在使用带 Simulink 的 TI Delfino F28379D LaunchPad 来接收整个控制驱动器中三相感应电机的正弦电流信号采集。 根据 DSP 时钟计算公式(100e6)/(2*5000)= 10kHz、ePWM 的计时器周期为10kHz、ADC 的 SOCx 采集窗口设置为200、SCIA 波特率设置为115200、串行端口通过 USB 进行。
以使电流信号的预期正弦波可视化。 问题是如何减少或消除这些可怕的方形带来的电流信号通过电流传感器在外部模式期间。 此问题会显著影响我的其余测量。
是否有任何关于如何表示更清晰的正弦信号的建议?
将非常感谢任何援助。
穆罕默德·埃尔格拜利
此处、信号是通过外部模式作为信号和三个相位获得的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我不确定我是否完全理解你的问题。 这是显示图的问题还是 ADC 无法以足够高的频率进行采样的问题?  

    您的 x 轴上的单位是什么?  

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    谢谢你这么好的答复。

    是的、我认为这是 LaunchPad F28379D 设置的配置问题、因为当我将同一信号与示波器进行比较时、这是完全可以接受的正弦信号、但当我在 ADC 之后测量时、它包含了这些重叠的正方形。 我将采样周期减小到1/5000或2e-4。 这是在系统降级(未启动)之前可以设置的最小值。 x 轴的单位是秒、而 y 轴的单位是安培。   我希望这对您有所帮助。

    此致

    穆罕默德·埃尔格拜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您的解释。  看起来您以10kHz 的频率进行采样、但您的图中每秒只能看到大约60个不同的样本。  

    是否可以通过图形上方的任何按钮更改图形的分辨率? 我可能需要联系对 Simulink 更了解的人、以询问他们这方面的问题。  

    另一个问题:显示大约5Hz 或6Hz 的正弦波时、该图是否正确?

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    感谢您的合作与协助  

    通过提高波特率、已经部分澄清了上述问题。 但是、随着 SCI_A 波特率的增加、我的特定器件和 DSP 电路板之间的通信会变得更慢。 仅供参考、波特率设置为921600而不是115200。

    图形分辨率没有问题、只是为了清晰起见、样式线已增加。  

    我 将感谢 ,如果有什么可以增加的问题,更缓慢地交流。

    此致

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您试过吗? https://www.youtube.com/watch?v=DU1W0cCfRV4

    此致、

    本·科利尔