Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好、专家!
我要求在这里为我的客户提供帮助。
客户在这里有两个项目、一个是 DCSM 的第二个引导加载程序、另一个是客户的应用程序。 F2800137芯片上集成了所有安全 RAM 和闪存的 DCSM。 他们 两次下载.out 文件。

然后、他们使用 UniFlash 读取用户 OTP 和闪存内容以 转换为 单个文件、您可以参考下图。

最后、我们使用 转换为 单个文件通过 UniFlash 对新器件# f2800137进行编程、它不起作用、并报告以下错误。

你有什么建议吗? 如何组合两个.out 文件并使用 DCSM 完成刻录? 谢谢。
错误:
(ERRORI C28xx_CPU1:在 ox8422处删除"Aation"Remain Halted"中断点时出现问题:(ERROR -1066 @ 0x8422)无法设置/清除请求的断点-验证该断点
断点地址位于有效存储器中。 (仿真软件包9.8.0.00235)。
(ERROR] C28x_CPU1:在0x8422处设置操作"保持暂停"时无法设置断点:(ERROR -1066 @ 0×8422)无法设置/清除请求的断点。 验证中断地址是否在有效存储器中。 (仿真软件包9.8.0.00235)
[警告] C28xx_CPU1:断点管理器:重试一个 AET 断点
[ERROR] C28×x_CPU1:闪存编程期间发生错误(闪存算法返回错误代码0x00000009、FMSTAT (某些器件上的 STATCMD) 0×00000000)。 操作已取消。
(ERRORI c28xx_CPU1:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误
(ERROR] C28×x_CPU1:FAULT 在0x8058处通过操作"Remain Halted"设置断点:(ERROR -1066 @ 0×8058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真软件包9.8.0.00235)