This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:LAUNCHXL-F28069M 与 LAUNCHXL-F280025C

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F28069M, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1251681/boostxl-drv8323rs-launchxl-f28069m-vs-launchxl-f280025c

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28069MLAUNCHXL-F280025C、MOTORWARE、C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

您好!

我希望使用 BOOSTXL-DRV8323RS 实现 FOC 电机控制。 根据我的发现、以下2个 LaunchPad 适合用作 BOOSTXL-DRV8323RS 的控制器板

- LAUNCHXL-F28069M

- LAUNCHXL-F280025C

据我所知、LAUNCHXL-F28069M 由 MOTORWARE 提供支持、而 LAUNCHXL-F280025C 由 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 提供支持。

我们来简单看一下、 LAUNCHXL-F28069M 和 LAUNCHXL-F280025C 之间有何差异?

哪个 Launchpad 在 TI 网站中提供了可帮助我进行 FOC 电机控制开发的更多信息和支持文档?

您会为 FOC 电机控制开发推荐哪款 LaunchPad?

此致、

叶国龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的叶国龙

    哪个 Launchpad 在 TI 网站中提供了可帮助我进行 FOC 电机控制开发的更多信息和支持文档?

    您会为 FOC 电机控制开发推荐哪款 LaunchPad?

    [/报价]

    两者都有完善的文档并可被用于 FOC 电机控制开发。 对 F280025C 的支持将更新/更新。

    如果您选择评估 F280025C、那么您可以查看 MCSDK 中提供的通用电机控制实验。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供信息。 将通读与 F280025C 相关的文档。

    此致、

    叶国龙