This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何将 ADCINA3-5-7引脚用于 GPIO?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1251793/tms320f28069-how-can-i-use-adcina3-5-7-pins-for-gpio

器件型号:TMS320F28069

您好!

我想使用 ADCINAx 或 ADCINBx 引脚、例如 GPIO 引脚。

如何使用?

如何将这些引脚初始化为 GPIO 引脚?

例如:

我想将 ADCINA7引脚定义为 GPIO、输入/输出等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT、遗憾的是 ADCINA3、A5和 A7无法配置为 GPIO。  要确定可以配置哪些模拟输入、请查看器件数据表中的"信号说明"表: https://ti.com/lit/SPRS698。

    有关可以配置的其他模拟输入、请查看 技术参考手册中记录的 AIOMUX1寄存器: https://ti.com/lit/SPRUH18

    此致、Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您的答复。

    此致、

    梅尔特