This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:RAM

Guru**** 2581525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249521/tms320f28386d-ram

器件型号:TMS320F28386D

F28386D 是否具有进行仿真复位的 RAM 类型、该 RAM 中的值将保持与复位前一样。

模拟复位不会重置该 RAM 区域的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能解释一下这些话是什么意思吗? 仿真值 复位 ?  

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 XRSn 的 SIMRESET 上不会清除 RAM 内容。 但是、请注意、代码中的所有变量都由.cinit 初始化。  停止。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看门狗是否会复位、清除 RAM 内容?   还是有特殊的 RAM 区域都不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在上电复位时、RAM 内容由 BootROM 清除。 所有其他复位应保留 RAM 内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能有些概念让我感到困惑。

    当我使用调试器复位时、用作 RxBuf arrary 的全局变量将被复位为全0。(我没有初始化这个 arary)

    仅在上电复位时,RAM 内容由 BootROM 清除。 所有其他复位应保留 RAM 内容。

    有这些技术细节的文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、对于 EABI 格式、所有变量都由.cinit 函数 初始化(即使它尚未在代码中初始化)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了。

    并使用指针成功地存储值。