This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:以 Simulink 外部模式运行 TI LaunchPad F28379D 时的通信速度更慢

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252259/launchxl-f28379d-communicating-more-slowly-when-running-ti-launchpad-f28379d-in-simulink-external-mode

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
大家好!
为什么当 SCI_A 波特率增加时、我的特定器件和 DSP 电路板之间的通信会减慢?
仅供参考、增加的波特率为921600而不是115200。
如果有人能够帮助解决该问题、我将非常感谢、这样我就可以使用 LaunchPad 来实时确定信号范围并在线调整参数。
此致
穆罕默德·埃尔格拜利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您的提问。 您能否读取 BAUDH/L 寄存器并提供它们产生的波特率的计算值?

    此致、

    文斯