请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 您好,
TI 朋友!
根据用户的请求、我们现在编写了一整套在仿真和调试阶段编译的代码。 但使用调试时、会出现以上标题中的错误。由于代码的长度、我们已修改 cmd 中的存储器分配、但未修改的存储器分配如下:

修改后的函数如下:

接着您可以运行程序、但在调试时会出现错误,C28xx_CPU1:File Loader:verification failed: values at address 0x00D200@Program Do not match 请验证目标内存和内存映射。 C28xx_CPU1:GEL:File:D:\DSPF280025C_1\zojianeicun\CPU1_RAM\zojianeicun.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
我能做些什么来解决这个问题,这是相当紧迫的。
谢谢!