This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:引导 ROM

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252655/tms320f28386d-boot-rom

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

客户是否可以更改引导 ROM 的程序?

是否有与引导 ROM 执行的操作相关的函数列表或序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    客户是否可以更改引导 ROM 的程序?

    否。

    Unknown 说:
    是否有关于引导 ROM 执行什么操作的函数列表或顺序?

    引导 ROM 源代码本身位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\libraries\boot_rom\f2838x\revA\rom_sources\CPU1\f2838x_ROM\bootROM\source 中。  

    TRM 中的引导 ROM 章节提供了流程图、其中介绍了 BROM 代码的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第5章我是你的女人