This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:支持 tms320f28379d 的20x4 LCD 接口。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252083/tms320f28379d-support-for-20x4-lcd-interface-to-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

请推荐此主题的任何文档或教程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant 您好!

    我们没有任何 用于将 LCD 接口连接到 F2837xD 器件的参考、您是否使用了一些特定的通信协议进行连接? 我可以引导您找到能够对此提供帮助的专家。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要连接并行配置0.8数据引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant 您好!

    遗憾的是、对于这样的示例、我们没有任何参考资料。 如果您对器件配置有具体问题或需要调试、请告诉我。 现在、我将关闭该主题。

    此致、

    阿米尔·奥马尔