This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:使用 DRV8300驱动电机时遇到问题

Guru**** 2766685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253097/tms320f280025c-encountered-issue-when-using-drv8300-to-drive-motor

器件型号:TMS320F280025C

大家好、

这是我的客户使用的解决方案:

电机在  LEVEL_2开环期间稳定旋转。 但在 LEVEL_3期间发生振动、同时引发了过流错误。

这是天使信号的波形。 紫色的那是生成的天使信号。 可以观察到黄色曲线。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照实验用户指南再次验证构建级别2中的电流检测、并为使用 ADC 进行电流检测设置正确的符号。 如果要验证估算器的角度、则需要确保电机参数设置正确、电压感测信号也正确无误。