This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378D:双电机构建级别3错误

Guru**** 2761445 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252995/tms320f28378d-dualmotor-build-level3-error

器件型号:TMS320F28378D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

在成功测试1-2级碰到3级问题后  

"C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/solutions/common/sensored_foc/source/dual_axis_servo_drive.c "、第1281行:错误#137:struct "_motor_Vars_t_"没有字段"state"
"C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/solutions/common/sensored_foc/source/dual_axis_servo_drive.c "、第1288行:错误#137:struct "_motor_Vars_t_"没有字段"state"
"C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/solutions/common/sensored_foc/source/dual_axis_servo_drive.c "、第1293行:错误#137:struct "_motor_Vars_t_"没有字段"state"
"C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/solutions/common/sensored_foc/source/dual_axis_servo_drive.c "、第1304行:错误#137:struct "_motor_Vars_t_"没有字段"state"
"C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/solutions/common/sensored_foc/source/dual_axis_servo_drive.c "、第1312行:错误#137:struct "_motor_Vars_t_"没有字段"state"
"C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/solutions/common/sensored_foc/source/dual_axis_servo_drive.c "、第1327行:错误#137:struct "_motor_Vars_t_"没有字段"state"

请帮助我们解决这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我们忘记删除这些仅用于3级调试的代码。 请使用 motorVars[0/1].state 删除所有这些代码。