This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:使用内部 ADC 基准、但在 REFHI 引脚中应用外部电压

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252251/tms320f280039-using-internal-adc-reference-but-apply-external-voltage-in-refhi-pin

器件型号:TMS320F280039

大家好、  

我们的客户希望比较 外部基准模式和内部基准模式之间的 ADC 精度。  

当 使用1.65V 内部基准电压时、他们需要检查是否可以向 REFHI 引脚施加3.3电压。 结果是 F280039将使用外部电压作为 REFHI、但 也有一半的 ADCINy (使用1.65内部基准时)。  

有两个问题、希望您能回答。  

1. 使用内部基准时、REFHI 引脚不能有外部电压、对吧?

2. 外部模式和内部模式之间是否有精度的差别?

感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能对此提供帮助吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    很抱歉回复延迟。

    Unknown 说:
    1.  使用内部基准时、REFHI PIN 不能具有外部电压、对吧?

    JC: 正确。  不允许在使用内部模式基准时放置外部基准。  这将导致 VREHI 引脚争用、并产生不正确的转换结果。

    Unknown 说:
    2.  外部模式和内部模式之间是否有精度差异?

    JC:内部和外部基准之间的主要差异是增益误差。  与外部基准相比、内部基准具有更多的精度。 内部基准增益误差为+/-45LSB。  外部基准增益误差仅为+/-5LSB

    此致

    约瑟夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    非常感谢!