This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:查询列表

Guru**** 2551310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157-Q1, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253142/tms320f2800157-q1-list-of-queries

主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157-Q1SEGGER

我对 TMS320F2800157-Q1器件型号有一些疑问。 有人能在以下几个方面澄清一下吗?  

 

-可用的闪存容量是多少? 由于控制器以锁步模式运行、它是否共享主闪存区域? 可用的闪存是128kB 还是256kB?  

-可用的 RAM 是否在两个控制器之间共享?  

-控制器是否支持 Segger Jlink 进行调试?  

-此控制器系列是否有 VS 代码集成支持?  

-是否为该控制器系列提供了任何引导加载程序支持或 SDK ?  

-在调试此控制器时是否支持变量和寄存器的实时观察?  

-支持的最大断点数量(硬件和软件)是多少?  

- CAN 外设是否支持 DMA?  

 

如果你能就这些问题作出任何澄清,我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BMS_developer:

    感谢您的提问。 我已经回答了以下几个问题、其他人可以帮助解决其余的问题:

    [报价 userid="523350" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253142/tms320f2800157-q1-list-of-queries "]-可用的闪存容量是多少? 由于控制器以锁步模式运行、它是否共享主闪存区域? 可用的闪存是128kB 还是256kB?  [/报价]

    锁步内核不会影响闪存或系统中任何内容的可用容量。 您应该将"锁步内核"视为基本上只是一种安全机制、它不会影响闪存的数量。 数据表中提及的特定器件型号的数量将与数据表中"特性和器件比较"表中的信息相匹配。 但不会为另一个内核提供双倍的速度。

    Unknown 说:
    -两个控制器之间是否共享可用的 RAM?  [/报价]

     它是共享的、因为两个"控制器"("内核")只是主备份的主要备份和冗余备份。

    Unknown 说:
    -对于此控制器系列是否有任何 VS 代码集成支持?  [/报价]

     计划最终为整个控制器系列提供完整的 CCS Theia 支持、这是基于 VS 代码

    Unknown 说:
    ]-是否为该控制器系列提供了任何引导加载程序支持或 SDK?  [/报价]

    需要引导加载程序专家帮助>>>  应该会出现这种情况、但我会让引导加载程序专家来提一下。

    Unknown 说:
    ]-调试此控制器时、是否支持变量和寄存器的实时观察?  [/报价]

    是的、与其他 C2000微控制器相同。  

    [报价 userid="523350" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253142/tms320f2800157-q1-list-of-queries "]-支持的最大断点数量(硬件和软件)是多少?  [/报价]

    需要软件专家帮助>>> 我将请软件专家来帮助完成这一操作。  

    -是否支持 CAN 外设上的 DMA?  [/报价]

    这个器件上没有 DMA。

      

    此致、

    文斯

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote]