主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、TI 朋友:
最近、我们看到 MCU 的 UART 通信问题。 下面是我们遇到的一些问题:
我们发现 UART 线的脉冲宽度为9.075us、110.2kHz (不良单元)、而不是8.513us、在良好的 MCU 单元上观察到117.47kHz。 由于我们在此设计中使用内部振荡器、我能否知道 UART 线路计时与典型波特率相差0.5us/4%是否正常?
对于 SCI/UART 通信、您是否有任何关于在位时序关闭之前 MCU UART 波特率允许容差的规格? 1%、5%或10%?
3.如果我们怀疑内部振荡器的时序不好,有没有测试方法可以验证 MCU 内部振荡器的健康状况?
谢谢你。