This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:CCSv3.3到 CCSv6.1.1移植错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252070/tms320f2812-ccsv3-3-to-ccsv6-1-1-porting-error

器件型号:TMS320F2812

我正在尝试将 CCS 版本3.3中编写的代码移植到 CCS 版本6.1.1。 该代码为 TMS320F2812编写。  移植后我将收到以下提到的错误、请帮助我解决这些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant 您好!

    您的链接器命令文件似乎存在冲突、您能否确认您的项目目录中只有1个链接器命令文件、但没有对其中的存储器段使用任何重复的名称?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

       当我使用项目工具栏中提供的"import legacy ccsv3.3 projects"选项将 CCSv3.3工程导入到 CCSv6.1.1时、可以在 LinkerCmd 中添加2个文件(文件1: DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd;文件2:F2812cmd4Flash_Anania.cmd )。 我已将它们添加到链接器路径中、但仍然收到错误。

    以下是链接器设置的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    激活了重复的命令链接器文件(同名的链接器文件);虽然可以从编译中排除重复项、但最好 在未使用时将其删除。 在本例中、 DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd 应该将重复的文件之一删除。 此外、 我不知道这是否是有意为之、但如果 F2812cmd4Flash_Anania.cmd 是您想要使用的自有链接器文件、我认为您无需使用 DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd 文件。 如果在使用时出现错误、在迁移过程中可能需要解决一些不兼容问题、但请记住这一点。

    此致、

    阿米尔·奥马尔