This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于中断的问题:是否对中断进行了串联处理? 它们是否可以在一个 CPU 上并行处理?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253256/tms320f28379d-question-about-interrupts-are-interrupts-processed-in-series-can-they-be-processed-in-parallel-on-one-cpu

器件型号:TMS320F28379D

你好,你好!

我刚刚有关于 C2000 F28379D 上中断的处理方式的问题。

是否所有中断都以串联方式运行? 那么、当一个中断在运行时、 是否不能运行其他中断、直到该中断得到应答? 或者、为了回答更多的内核问题、在任何时刻只能为一个中断提供服务吗?  

或者中断可以并行处理吗? 如果中断只被串联处理、您是否能够在处理两个中断之间切换、以实现它们并行运行的效果?