This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:在同一 PCB 上的两个 DSP 之间选择通信接口。

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250131/tms320f28377s-selecting-communication-interface-between-two-dsps-on-same-pcb

器件型号:TMS320F28377S

在我们的应用中、我们计划使用两个 DSP:一个用于电源转换控制、另一个用于实施安全功能(泄漏电流检测、电弧检测等)。 在这两个 DSP 之间选择最佳通信通道时、我们需要您的建议。 我们正在考虑以下选项:

SPI

I2C

LIN

4个 McBSP

5- CAN

6 μ PP

欢迎任何更好的替代方案提出建议。

最重要的标准是控制 DSP 上最少的软件开销、其次是可靠和高速的通信。 我们预计有效载荷小于100个字、常规通信间隔为50ms。 如果需要更多详细信息、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是一个不错的选择、然后是 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamim Choudhary:很抱歉、我没有提到这两款 DSP 都在大约5英寸距离的单个 PCB 中。 据我所知、CAN 对于 IC 间通信不是很常见、并且有其自己的协议开销。 我不确定它是否支持 DMA 传输。 我根据自己对选项的理解对协议进行了编号:1是最好的、然后是2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多高压电源应用和汽车电源应用都使用 CAN、适用于恶劣环境。 采用适合您的应用的 C2000 MCU、您应该能够在自己的情况下使用 CAN。 不过、它位于同一 PCB 上、您可以使用 I2C 或 SCI。 我们还为某些 MCU 提供了另一个通信外设。 它是 FSI (快速串行接口)、速度非常快  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的指导。  我想我们可以关闭这个 TT。