This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:通过 USER 函数()访问 CAN ROM 引导加载程序

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253200/tms320f2800157-q1-access-the-can-rom-bootloader-through-user-function

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好!

我们参考了 TI 应用手册"SPRACN1"硬件修改、以便通过固件(用户功能)访问引导模式和闪存模式。

所示的以下连接适用于微型 TMS320F28004x、在选择闪存引导模式的引脚上为低值(0)、在选择引导模式的引脚上为高值(1)。

 

我们将使用 TMS320F280015x micro、并希望使用引导模式引脚和 CAN 引脚的默认引脚。

产品连接器具有 CAN 引脚、VCC 和 GND。 我们无法承担在连接器上连接引导模式引脚的费用。

 

参考上面的应用手册"SPRACN1"以下是与 GPIO24、GPIO32的连接

  • 加电时、闪存引导会在引导引脚看到1、1时执行。
  • 在用户请求通过 CAN 消息时、当用户应用正在运行时、我们会分别将 GPIO24和 GPIO32驱动为1、0并调用系统复位
  • 软复位时、微控制器在 GPIO 24和32上读取1、0并进入 CAN 引导模式。

 

查询

  • 上述方法/假设是否正确?
  • 上述连接是否可正常访问 CAN 引导模式?
  • 电阻器和电容器的值是否正常?
  • 有没有什么方法 可以在不使用引导模式引脚的情况下从应用跳转到 ROM 引导加载程序?

 请告知我们您的意见?

谢谢。

Kantha