This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何将.hex 文件转换为.ROM 文件?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252258/tms320f28388d-how-to-convert-hex-file-to-rom-file

器件型号:TMS320F28388D

您好、专家:

我们是否有将.hex 文件转换为.rom 文件的工具? 或者允许使用 CCS 编译器直接生成.out 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    strong、您好!

    用户应能够生成.out 文件来直接对器件进行编程、是否出于某种原因他们试图 将十六进制文件转换为 ROM 文件?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、只是搞错了、 是否可以使用 CCS 编译器直接生成.Rom 文件?  

    他们需要 使用.ROM 文件对器件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    strong、您好!

    我认为、我不知道.ROM 和.out 文件之间的确切差异、也不知道为什么器件需要使用其中一个而不是另一个进行编程(如果他们要对 F2838x 进行编程、我不知道为什么他们需要使用.ROM 而不是.out)、 但 如果可以的话、我将让编译器专家提供见解。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道该怎么说。 .ROM 是什么。  它与 二进制文件简介一文中介绍的二进制文件相同吗

    谢谢。此致、

    -乔治