This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:28379d、IPC 实验室混淆

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252807/tmdscncd28379d-28379d-ipc-lab-confused

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

C2000培训实验室中。 在主函数中、针对 CPU2的 IPC 实验室有一句关于初始化 IPC 中断的句子。 "//启用 IPC0中断。 IPC_registerInterrupt (IPC_CPU2_L_CPU1_R、IPC_INT0、ipc0_ISR);"。 但对于 CPU 1、没有此类用于初始化 IPC 中断的句子。 我想知道区别。 正如我在中断初始化函数中看到的、IPC 中断已启用。 为什么我仍需要此句子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这在实验中是个错误、因为在 SysConfig 中已进行等效设置后、CPU2上不需要此行。

    感谢您指出这一点。

    此致、

    本·科利尔