This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:更新 DSP 固件

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252361/tms320f28379d-updating-firmware-for-the-dsp

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

您好!

我正在使用一个29379D 系统、该系统通过 SPI 和串行通信连接到 运行操作系统的 Sitara ARM 处理器。 是否有办法通过 ARM 处理器运行到28379D 的固件升级?  目标是能够从 PC 将所需的文件发送到 ARM 处理器、然后将其从 ARM 处理器传递到28379D 以进行固件更新。   

我在 LaunchXL28379用户指南(版本 C)中可以看到、提到路由到 XDS 的 SCIA 引脚不是有效的 SCI 引导引脚、并且 LaunchPad 无法使用引导至 SCI 引导模式。 这是否意味着我们无法通过任何方法将固件上传到 Launchpad 的外部? 是否有其他方法可以通过 ARM 处理器来执行此操作。  我可以阅读的任何建议或文档方向都将非常有帮助。

谢谢!

阿迪亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya,

    是的、这应该是可以实现的、例如将 ARM 用作主机。 但是、如果我记得正确的话、Sitara MCU 具有 UART、没有 SCI、而 C2000 MCU 具有 SCI、没有 UART。 这可能会是个问题。

    关于第二个问题、让我来问一位板级专家。 我已经看到你提到的附注。

    谢谢。

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于第二个问题、应用专家的建议:

    SCI 引导对是 GPIO84/85和 GPIO28/29。 数据表中对此进行了记录。 如果这些引脚引出至 LaunchPad 上的接头、则可将其连接至 Sitara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    感谢您的回复。 遗憾的是、接头上似乎没有这些对。 这是否意味着不能针对 SCI 引导测试此电路板?

    谢谢!

    阿迪亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将 Kevin 添加到该主题中。

    凯文 ,您能建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    是的、是这样。 如果您愿意、可考虑改用 TMDSCNCD28379D 评估板。

    此致!

    凯文