This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378D:电机 SDK

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253555/tms320f28378d-motor-sdk

器件型号:TMS320F28378D

您好!

我测试了基于 FCL 库的双轴伺服控制、看起来是可行的。

我测试了高达5级的电压、并在两个电机上进行了位置控制、但没有负载。

为了定义运动系统配置、我想使用 ST 曲线运动、我知道应该在位置控制器之前实现这一点。

电机 SDK 是否已在库中内置以便使用 S 曲线方法。

InstaSpin-MOTION 可以提供这一点、我希望我们也可以将其与电机 SDK 库一起使用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、S 曲线和 ST 曲线仅在 InstaSPIN-MOTION 项目中受支持、而在 InstaSPIN-FOC 项目中不受支持。 请访问 https://www.ti.com/lit/sway030

    您可以尝试自己实施速度/加速曲线。

    此致!

    凯文