This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在构建1中提供清除跳闸时断开 GUI (三相 Vienna 整流器)

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SFRA, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248690/tms320f28379d-gui-disconnected-while-giving-clear-trip-in-build-1-3-phase-vienna-rectifier

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: SFRApowerSUITE

使用 TMS320F28379D 三相 Vienna 整流器、同时通过 CCS GUI 中的 JTAG 通信在构建1 (开环)中提供清晰的跳闸、从而断开 GUI 并将 TMS320F28379D 的 XRS 引脚拉至低电平。 我探测了+3.3V-VDD 和+3.3V-VDDOSC、这两个都是在 PWM 频率噪声(PWM 从 DSP 生成的频率)下观察到的。

GUI 显示 CPU 处于休眠或低功耗模式时的弹出窗口。 是否唤醒微控制器。 该错误似乎是由于 XRS 引脚在提供清晰跳闸后被拉至低电平所致。

您能否帮助解决上述行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是 XRSn 被拉低导致的。 您是否正在使用您的定制电路板或 TI 提供的某些电路板?

    维维克·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    这是定制电路板。 我已成功加载代码并验证了 ADC 读数。 从这里可以看出、JTAG 连接没有错误。 我探测了电源电压+3.3V-VDD、+1.2V-VDD、+3.3V-VDDOSC 都保持稳定。 现在、甚至 XRS 引脚也未被拉至低电平、但 GUI 会断开连接。 似乎由于 PWM 频率噪声干扰了从微控制器到 PC 的 JTAG 通信。 您能否建议合适的解决方案来验证问题以及 XRS 拉至低电平的任何其他原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎由于 PWM 频率噪声干扰了从微控制器到 PC 的 JTAG 通信。 您能否建议合适的解决方案来验证问题以及 XRS 拉低的任何其他原因。

    如果您的 PWM 噪声影响电路板上的电源电压、那么这肯定会触发 JTAG 并将 XRSn 拉至低电平、在电路板上绝不会发生这种情况。 为了避免这些问题、应在电路板上电源和任何有源信号之间进行适当隔离。 当系统看门狗超时并向系统发出复位时、XRSn 会被拉至低电平。

    此致、

    维维克·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望为我们的定制设计 Vienna 整流器板运行 SFRA。 但是、功率套件版本将开关频率限制为200kHz。 是否可以使用非电源套件版本为具有更高开关频率和定制设计参数的 Vienna 整流器运行 SFRA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将请我们的系统专家来了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    您能否使用非电源套件版本的 F28379D 代码、这为您根据需要更改参数提供了足够的灵活性。  

    让我知道 XRSn 是否仍然被拉至低电平?  

    我不确定我们可以通过一种方法在没有 GUI 的情况下独立运行 SFRA。 我可以在明天回复您,因为专家是 OOO。

    此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将使用非电源套件版本。 现在、在将微控制器接地与交流电源接地隔离后、XRS 不会被拉至低电平。 我需要知道的一件事是如何在非 powerSUITE 版本中运行 SFRA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

      有关独立运行 SFRA 工具的更多信息、请参阅 SFRA 用户指南、网址为 www.tij.co.jp/.../spruik4。

    此致、

    小津野市