This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:SPI'不使用高速引脚时的最大传输速率

Guru**** 2933300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252943/tms320f28384s-spi-s-maximum-transfer-rate-when-not-using-high-speed-pins

器件型号:TMS320F28384S

不使用高速引脚时、SPI 的最大传输速率是多少?

我在数据表上看到、SPI 高速的最大速度为50MHz、但用于 SPI 的 GPIO 不能实现高速时的最大速度是多少?

谢谢。

-韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、LSPCLK 预分频器设置为/1的200MHz 系统时钟将允许 SPI 的传输速率为50MHz、但如果 SPI GPIO 未设置为高速 GPIO 引脚、则最大传输速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于设置和保持计时以及它们与所连接器件的匹配程度。 例如、您可以看到、在正常主模式下、F2838x 器件需要20ns 的建立时间。 如果你以50MHz 的频率运行 SPICLK、这是一个完整周期! 更现实的情况是 SPICLK = 25MHz、其中半个周期为20ns、但这仍取决于驱动 SPISOMI 的器件的输出时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gus。 我很感激。