This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:在 fcl_f28p65x_tmdxiddk_CPU1示例工程中缺少 f28p650dk9.xml

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253621/tmdscncd28p65x-f28p650dk9-xml-is-missing-in-the-fcl_f28p65x_tmdxiddk_cpu1-example-project

器件型号:TMDSCNCD28P65X

您好!

 

我想尝试 C2000电机控制 SDK v5.00.00的 fcl_f28p65x_tmdxiddk_CPU1示例工程。

当我导入它时、编译后出现以下错误消息:"File devices/f28p650dk9.xml not exist. 包含在 C:\c2000 projects\CCSv6_workspaces\FCL_f28p65x_tmdxiddk_cpu1\TMS320F28P650DK9"中。

 

此外、我在目标配置窗口的器件或电路板列表中找不到 TMS320F28P650DK9。

 

提前非常感谢您的支持。

 

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、您正在使用哪个版本的 CCS? 我认为 CCS v12.4.0中增加了 TMS320F28P65x 支持。

    惠特尼