This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:SCI 引导闪存内核示例问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253765/tms320f28034-sci-boot-flash-kernel-example-issue

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、专家:

我的客户正在使用以下 f28034闪存内核示例执行 SCI 引导以进行固件更新、他们会构建项目并生成 txt 文件、

可以进行编程、但写入的校验和值与返回读取值不匹配。

C:\ti\c2000\c2000Ware_4_03_00_00\device_support\f2803x\examples\c28\f2803x_flash_kernel

我没有 F28034板来重现此问题、您能帮助检查 F28034并为其提供 flashapi_ex2_sci_kernel.txt 以供客户进行测试吗?  

客户已验证 F280049  flashapi_ex2_sci_kernel.txt 可以正常运行、但 F28034无法正常运行、因此他们认为 C2000ware 中的 F2803x 闪存内核示例可能存在问题。