This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:引导引脚 GPIO24、GPIO32配置保持开路

Guru**** 2549110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253533/tms320f2800157-q1-boot-pins-gpio24-gpio32-configuration-left-open

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好!

我们使用的是 TMS320F2800157-Q1。

如果默认的引导引脚 GPIO24、GPIO32保持断开(没有外部上拉或下拉)并且配置了 OTP (使用所有默认值)、微控制器会在复位时引导进入闪存引导、还是在 ROM 引导中无限等待?

谢谢

Kantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修正的意思是 未配置 OTP (无自定义配置、使用所有默认设置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    您的意思是您没有只配置默认的客户引导选项?

    然后、微控制器将进入闪存引导。

    谢谢。
    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronak:

    根据数据表、复位时 GPIO24和 GPIO32为1、1将进入闪存引导模式。 复位时、上拉电阻器的引脚默认被禁用。

    在保持未连接状态以进入闪存引导时、引脚如何显示1、1?

    谢谢。

    Kantha