This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:无法安装 C2000Ware 5.00

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253391/tms320f280039c-unable-to-install-c2000ware-5-00

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我尝试在 M1 MacBook (OSX 13.3.1)上安装最新版本的 C2000 Ware。 我已下载`C2000Ware_5_00_00_00_setup.app.tar`。 解压文件后、OSX 抱怨文件"C2000Ware_5_00_00_00_setup"已损坏/损坏(翻译自德语)。  这是一个已知问题吗? 还有其他下载软件包的方法吗?

提前感谢

托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当应用程序从 Apple 认为合适的源之外的任何其他源下载时,该应用程序将获得扩展属性"com.apple.Quarantine"。 这将触发以下消息:" 损坏无法打开。 你应该把它移到垃圾箱里。"

    删除属性,然后可以启动 C2000Ware 安装程序。

    为此、请打开终端并键入:$  xattr -c

    请尝试此操作、并告知我们是否可以解决问题。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    非常感谢。 它像一个迷人的工作,并解决了我的问题。

    此致

    托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道它正在工作、将关闭该线程。

    但需要了解如何让 Apple/macOS 信任此应用。

    此致

    西达尔特