This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:如何通过 UniFlash 支持 LAUNCHXL-F280039C?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, LAUNCHXL-F280039C, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253221/launchxl-f280039c-how-to-support-launchxl-f280039c-with-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C、、 UNIFLASH

我正在为 C2000微控制器开发 CAN 引导加载程序、并在途中添加了对 TMS320F280039C 的支持。  通常、我使用  DSLite 刷写引导加载程序。 由于这开箱即用(使用 TMS320F280029C.ccxml 配置)、我尝试了 UniFlash (版本8.3.0.4307)、并且 UniFlash 未提供 LAUNCHXL-F280039C 器件。 我选择了 TMS320F280039C 以及 XDS110调试探针。

这将导致以下错误消息:"[错误] IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.11.0.00128)"

在这个论坛中进一步搜索、我收到一篇建议使用 CCS 的文章。 现在、我意识到除了 TMS320F280029C.ccxml 之外、还有一个 TMS320F280029C_LaunchPad.ccxml。 现在、当我将该配置与 DSLite 一起使用时、我可以在评估板上安装引导加载程序。

我知道、我的大多数客户将使用 UniFlash 在他们的器件上安装引导加载程序(至少用于开发目的)。 我在 TMS320F280029C.ccxml 和 TMS320F280029C_LaunchPad.ccxml 之间做出了差异、而除了大量的空行外、这两种配置之间存在一处差异:

   

 我如何应用 UniFlash 中的这种差异、或者我如何指导我的客户配置 UniFlash、以便他们能够使用 UniFlash?

谢谢!

托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       

     我如何应用 UniFlash 中的这种差异、或者我如何指导我的客户配置 UniFlash、以便他们能够使用 UniFlash?

    [/报价]

    他们可以在选择器件和连接后按编辑按钮来更改连接设置。 他们需要选择 cJTAG 2引脚模式:

    谢谢

    小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    这正是我要找的答案。 非常感谢!

    此致

    托尔斯腾