This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SysConfig GPIO 配置问题

Guru**** 2527420 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253388/tms320f28388d-sysconfig-gpios-configuration-issue

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

你(们)好!

在 SysConfig 中配置任何 GPIO 时、我无法看到 GPIO 引脚编号、而是显示 CPU 引脚编号。

 为简单起见、我需要查看 GPIO 数或两者。

这是否有任何 CCS 版本问题?

您能帮助我吗? 下面附有图像。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashushree:

    可以选择启用 GPIO 数。 转至右上角的设置图标(三个点)、单击首选项和操作。 然后在器件引脚标签上、启用器件引脚名称选项。 然后、您将能够在这里看到

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter、感谢你的快速响应。