大家好、
我有关于 EOS 标志用例的问题、我现在要引用 TRM。
在"20.7 EOS 和中断操作"中提到了用于中断事件的 AOUT EOS 脉冲和寄存器标志。
问题1: 是否在"20.15.2.4 ADCINTFLG 寄存器"上设置了 EOC 标志?
问题2. 在下面的设置下、我们要使用 EOC 计时、但不使用中断。 即使未使用 EOC 中断、是否也在其上设置 EOC 标志?
AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; // ADC 中断位置。 设置为转换的 las 值
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit。 INT1E=0; // 禁用中断
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit。 INT1SEL=5; // ADCINT1的 EOC 源为 EOC5
问题3: 如果 Q2的答案是"是"、则表示标志已设置、标志何时设置? 是在 SOC0之后还是在 SOC5之后?
很抱歉有含糊不清的问题、但我手头没有 EVM、因此我不熟悉此类问题。
如果您有任何问题、请告诉我。
此致、
宇藤町