This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320F28386D

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253589/tms320f28386d-tms320f28386d

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我想使用 tms320f28386d 实现 CANopen DS 402标准协议、该器件或任何其他相关器件是否有可用于 CANopen 的堆栈(驱动程序)。

 如果可用、请告知我。

你的退路会很有帮助。

谢谢。此致、

K. Aravind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    不在 C2000内部、但您可以联系第三方、如 Simma (simmasoftware.com)。

    此致、

    约瑟夫