This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:是否可以使用命令行来更改工程的属性设置?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243475/tms320f280023-is-it-possible-to-change-the-property-settings-of-a-project-using-the-command-line

器件型号:TMS320F280023

您好、支持团队、

我正在尝试创建一个环境、对 CCS 中创建的项目自动运行单元检查。
为此、我需要在工程属性中将"CCS General"下的"Output format"从"eabi (ELF)"更改为"legacy COFF"。
我想使用命令行更改此设置、但我不知道如何操作。

我查看了下一页、但它似乎只描述了创建一个新项目的情况。
software-dl.ti.com/.../ccs_projects-command-line.html

是否可以从命令行对已创建的工程进行更改?

提前感谢您。

早尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中岛三

    [quote userid="520104" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243475/tms320f280023-is-it-possible-to-change-the-property-settings-of-a-project-using-the-command-line 是否可以从命令行对已创建的项目进行更改?

    遗憾的是、无法轻松地修改现有工程的属性。 您将需要通过 GUI 手动执行此操作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    是否有相关文档介绍详细信息和相关示例如何使用以下链接中所示的命令行? 谢谢!

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html 

    此致、

    林达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    工程的命令行界面支持创建新工程和导入/编译现有工程。 不能从命令行修改现有配置的属性(至少不容易修改)。

    谢谢