This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:BOOSTXL-BUCKCONV 的替代方案

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE, SFRA, BOOSTXL-BUCKCONV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1251487/boostxl-buckconv-alternatives-of-boostxl-buckconv

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件:powerSUITE、controlSUITE、 SFRA

您好!

我介绍了这块电路板: BoostXL-Buckconv 、它受适用于 C2000的 powerSUITE 和 controlSUITE 软件工具支持、并可用于 测试 SFRA 用于补偿。

1) 1)由于 BoostXL-Buckconv 是降压转换器、因此我想知道是否有任何 其他类似电路板 比如" Booster Pack "、可用于针对未来五年的 升压或 PFC 应用?

2) 2)在哪里获取 DPS Workshop 板 。 提及的 参数和参数。

3) 4)在哪里购买  BoostXL-Buckconv?

4) 4)到目前为止、您是否建议使用"DPS Workshop 板"或"BoostXL-Buckconv"作为参考?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1)由于 BoostXL-Buckconv 是降压转换器,我想知道是否有 其他类似电路板 比如" Booster Pack "、可用于针对未来五年的 升压或 PFC 应用? [/报价]

    我认为这是你的最佳选择。  我们还有其他 参考设计、但这些不提供销售。

    Unknown 说:
    2)在哪里可以获得 DPS Workshop 板 视频中提及的部分。

    这是一款较旧的电路板、TI 不再提供。  在我们提供的评估套件中、BoostXL-Buckconv 取代了这一点

    Unknown 说:
    3) 4) 4) 在哪里购买  BoostXL-Buckconv?

    现在我看到 TI.com 和我们的分销商上都有缺货/缺货。  我将了解在 TI.com 有库存时我能否获得交货周期估计值。

    Unknown 说:
    4)从现在起,您是建议使用"DPS Workshop 板"还是"BoostXL-Buckconv"作为参考吗?

    BoostXL-Buckconv 是唯一的选项/建议。

    此致!

    马修

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    谢谢您的澄清。

    请告诉我  BoostXL-Buckconv 恢复库存的预计交货周期。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在等待电路板制造商的回复。  它将在我获得该 ETA 后更新。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已获悉 TI 商店预计这些器件会在8月底之前重新供货。

    此致!

    马修