This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCS 12.3.0

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252979/tms320f28335-ccs-12-3-0

器件型号:TMS320F28335

我使用的是 CCS 版本12.3.0。 我正在重复使用生成和编辑生成。 但是、当我对代码进行任何更改时、构建目标弹出窗口会持续出现。 这令我感到不安。 早期版本的 CCS 没有显示此功能、如10.1版本。 是否有任何方法可以禁用弹出窗口以显示...? 随附的是快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    您每次保存时是否都会弹出此窗口? 您是否有多个 CCXML 目标文件(如果是、是否有多个处于活动状态)? 您是否为正在工作的产品设置了构建配置?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在我编辑源文件时会弹出。 一次只有一个配置处于活动状态。 工作区中有多个 CCXML 目标文件。 因为我将处理多个版本的构建。 但一次只有一个构建处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试清理工作区并重试?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    如果这样不起作用、您可以附加项目文件夹吗? 您可以剥离工程以删除任何敏感信息。 唯一的要求是您可以重现问题。